This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS09:请推荐适用的 IC

Guru**** 2900430 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4043B, SN74LVC2G02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1202636/sn74hcs09-please-recommend-a-suitable-ic

器件型号:SN74HCS09
主题中讨论的其他器件:CD4043BSN74LVC2G02

您好!,

请帮助推荐满足以下要求的逻辑门器件。 也可以通过多个逻辑器件的组合来满足要求。

指定

补偿

停止

X1

x2.

0

0

常量

保持不变

0

1.

0

设置为0

1.

0

1.

设置为1

此致、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 RS 锁存器。

    对于高电压、请使用 CD4043B;对于较低电压、请 SN74LVC2G02等两个或非门构建它。