This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:缓冲器的 Icc 增量

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1202431/sn74lv1t126-delta-icc-of-the-buffer

主题中讨论的其他器件:SN74LV1T126

你好,Clemens

非常感谢您的建议。 如果我使用 SN74LV1T126、它由3.8V 甚至5V 供电、但是输入信号可以是3.3V 或3V 电平(OE 和 A)、电源电流是多少、您能为我执行仿真或测试吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经将它从原始线程拆分到这个新线程。 您的原始问题已解决-请将其标记为将来的任何访客。

    这个问题是完全独立的、涉及不同的器件。 如果您想询问有关新器件的问题、请始终启动新主题帖。 如果您认为它与原始主题相关、则可以打开该主题并选择顶部的"+提出相关问题"来链接这两者。

    -

    我还需要说明的是、虽然 Clemens 对我们社区非常有帮助、但他不在 TI 工作。 你可以通过查看该人员的 E2E 徽章辨别出:

    任何 TI 员工都应有 TI 标识。

    -

    关于您的问题:

    数据表提供了您请求的值:

    我们的行为 SPICE 模型非常适合用于系统仿真和了解基本功能(例如、在特定负载条件下的输出电流或上拉电阻器大小)、但它们不是晶体管级仿真、不应用于数据表规格之外的任何保证。

    我们提供 EVM、因此、如果数据表未包含您所需的一切内容、您可以自行测试器件-对于 可在 TI.com 产品文件夹中找到该 EVM 的任何器件、您都可以:  

    https://www.ti.com/product/SN74LV1T126

    该网站还提供了订购样片的链接: