This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774-Q1:开关特性

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1201792/sn74axc4t774-q1-switching-characteristics

器件型号:SN74AXC4T774-Q1

我对 SN74AXC4T774-Q1有许多问题。 请在下方回答。

e2e.ti.com/.../Qestion.pdf

上表是 6.13开关特性、VCCA = 3.3±0.3V

Q1:该值从0.5到8变化的原因是什么? (例如温度)

Q2:上升和下降时间是否相同? 如果不同、请告诉我差异值。

Q3:在-25 ̊ C、℃̊ C、℃̊ C 和℃̊ C 的℃中、请告诉我上升时间和下降时间。

Q4:您是否具有温度、上升时间和下降时间的冲突?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soichiro:

    问题1: 请 参阅参考的 E2E 主题 、以帮助您阐明负载会带来的影响。

    问题2. 与 Q1相似、它解释了 VOH 的上升时间和 VOL 的下降时间;因此、两个引脚间的最大输出转换速率为 tpd。 请参阅 [FAQ]逻辑器件的输出转换率是多少?

    Q3和 Q4。  遗憾的是、它不是器件规格/特性的一部分、因为它们本来会在数据表中。 但是、您也可以使用上面的来根据数据表的特性进行估算。 请注意、 数据是在整个温度范围内获得的、因此列出的最大值和最小值列将是器件在整个建议运行温度范围内的最大和最小 tpd、谢谢。

    此致、
    迈克尔.