This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G373:我们是否具有汽车级?Ω 的 D 型锁存器

Guru**** 2510075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1201994/sn74lvc1g373-do-we-have-d-type-latches-with-automotive-grade

器件型号:SN74LVC1G373

大家好、

   客户希望使用汽车级单通道 D 锁存器。 我们是否有这样的器件?

最小供电电压 μ VDD (最小值)] 1.65V
最大供电电压 μ V[VDD (最大值)] 5.5伏
三态输出[三态输出] 可以
最大位宽[数据总线宽度(最大值)] \
最大工作频率 μ V[频率(最大值)] \
静态电流 μ A [IQ] 10 μ A
最大传输延时[tpd (最大值)] \
其他特性[其他功能] 单通道 D 锁存器
最低工作温度[Ta (min.)] ℃μ A
最高工作温度[Ta (最大值)] ℃μ A
安装方式[安装类型] 表面安装
制造等级[产品等级] 应用

您的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有汽车锁存器都具有八个通道。