This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC367:热性能信息

Guru**** 2927450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1196327/cd74hc367-thermal-information

器件型号:CD74HC367

您好、专家!

 Θja 的 Θjb Θjc 需要了解 Θjc  CD74HC367M 的热性能信息(Δ C、Δ C、Δ C (top)、Δ C (bottom))。




我从数据表中获取了该数据、客户需要有关此元件热阻的其他数据。 您能提供详细信息吗? 非常感谢。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Gerald、

    我必须提交一份请求。 周转时间约为2周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    谢谢、我们将等待您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    请问我们是否有任何更新? 非常感谢。

    此致、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    阿尔伯特现在不在办公室,明天回来。 我会给他发一封电子邮件提醒他回来给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    以下是该器件的热性能:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 88.2.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 46.0
    结果-θ JB (标准数据表值) 46.5.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 11.3.
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 46.2.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用