This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-Q1:连接到 A 端口的器件出现问题

Guru**** 2923690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1201970/sn74lvc1t45-q1-i-am-having-trouble-with-a-device-attached-to-the-a-port

器件型号:SN74LVC1T45-Q1

您好、E2E 专家!

你好。

我正在使用电压转换器 SN74LXC1T45QDCKRQ1、但将器件连接到 SN74LXC1T45QDCKRQ1的 A 端口时出现问题。 连接到该端口的传感器出现故障、我不知道原因。 我想知道是否有人可以查看原理图、看看是否有任何问题、或者我是否正在创建比赛条件。
我们看到了许多传感器器件故障、其中数字通信输出连接到移位器的 A 输入:传感器输出(失败)-> 40 Ω 电阻器-> A 输入-> B 输出->微输入。 B 输出被连接到一个微高阻抗输入。 我想知道是否存在在上电期间短时间内可以反向的潜在竞态条件、或者您认为此电路一般存在任何潜在问题。
原理图如下所示:

提前感谢您。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不存在竞态条件或任何其他明显的错误。

    什么样的失败?