This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC132:SN74HC132D

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1201538/sn74hc132-sn74hc132d

器件型号:SN74HC132

尊敬的先生或女士:

我写信告诉您 SN74HC132D 器件的终端涂层、如果是 NiPdAu、Niau 或 Au。 请您告诉我金的厚度。

此外、您能否告知我 SN74HC132D 器件的潮湿敏感度等级(MSL)。

另外、您能否告诉我 SN74HC132D 器件的 ECCN (出口管制认证编号)。

提前感谢。

此致、

Kaoutar Ben Kaddour

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaoutar:

    详情请参阅我的另一篇文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我看过您的其他博文、但它不是同一个器件型号。 此外、我无法找到 Au 厚度的相关信息、因为终端涂层是 NiPdAu。 此外、我不能找到 SN74HC132D 器件的 ECCN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kautar:

    我很高兴您能在我指出的位置找到终端涂层和 MSL 值。

    所有 NiPdAu 引线框的金厚度均规定为0.003 ~ 0.009um

    逻辑电路的 ECCN 始终相同(SN74...) 部分:EAR99