This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:两个 I/O 端口可保持高电压

Guru**** 2579725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1201955/txb0106-q1-both-i-o-ports-can-keep-high-voltage

器件型号:TXB0106-Q1

团队、您好!

我们正在使用  TXB0106IPWRQ1、发现一些异常行为。 当 I/O 的两个端口都为高阻抗或悬空时、在施加短上拉信号然后移除后、两个 I/O 端口都可以保持高电压电平。 那么、我们要确认一点:使用寄生电容器、I/O 已经用作 OUT 端口、它是否仍具有输入功能? 这种高电压电平是否是由4K 欧姆的上拉电阻引起的?  

Br

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 是双向的。 两侧的输入缓冲器和输出驱动器始终处于激活状态。 如您所见、其工作原理类似于总线保持电路。