This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS541:钳位二极管结构

Guru**** 2864080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS541, SN74LV541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1201808/sn74hcs541-clamp-diode-structure

器件型号:SN74HCS541
主题中讨论的其他器件: SN74LV541A

我们一直在寻找与 SN74HCS541兼容的 P2P、但钳位二极管结构是单向结构(输出和输入端与 GND 之间的钳位二极管)

我知道 SN74ABT541是一款 P2P 和满足单向钳位二极管的需求、但看起来该器件是旧款且没有迟滞功能。   

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有其他具有施密特触发输入的'541器件。

    SN74LV541A 是最接近 VCC 且无钳位二极管和普通输入的器件。