This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G14:SN74AHCT1G14DBVR &SN74AHCT1G14DBVT

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1201549/sn74ahct1g14-sn74ahct1g14dbvr-sn74ahct1g14dbvt

器件型号:SN74AHCT1G14

尊敬的先生或女士:

 如果是 NiPdAu 或 Niau 或 Au、我想在此说明两个部件"SN74AHCT1G14DBVR"和"SN74AHCT1G14DBVT"中每一个的终端涂层。 请您告诉我金的厚度。

此外、您能否告知我   "SN74AHCT1G14DBVR"和"SN74AHCT1G14DBVT"这两个部分中的每一个的湿敏等级(MSL)

另外、您能否告诉我 两部分 "SN74AHCT1G14DBVR"和"SN74AHCT1G14DBVT"中每个部分的 ECCN (出口管制分类编号)

提前感谢。

此致、

Kaoutar Ben Kaddour