This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:驱动双色 LED

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45, SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1201427/sn74avc2t45-driving-a-bicolour-led

器件型号:SN74AVC2T45
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G34

我正在使用 SN74AVC2T45电平转换器来驱动双色 LED。 由于 DIR 引脚接地、数据流为 B 对 A。如果电路工作、 则 SN74AVC2T45应能够灌入电流、但数据流是单向的。 此电路是否可与此电平转换器配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 当 LED_ETH_LINK_0为高电平且_1为低电平时、绿色 LED 将亮起。 当 LED_ETH_LINK_0为低电平且_1为高电平时、 黄色 LED 将亮起。 当_0和_ 1具有相同的值时、这两个灯都不会亮起。

    这些上拉电阻器的强度非常大、在 A 侧可能根本不需要。

    如果您有两个电源、并不意味着您需要一个电平转换器。 现代逻辑系列具有可过压输入(在断电时不会被输入信号损坏)、因此您可以简单地使用 SN74LVC2G34/17等双通道缓冲器。