This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT04:如何增加驱动电流。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27516, UCC27523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1201369/sn74act04-how-to-increase-out-drive-current

器件型号:SN74ACT04
Thread 中讨论的其他器件:UCC27516、 UCC27523

大家好!

我有2个问题。 请你给我答复吗?

我的一位客户将 SN74ACT04PWR 用作其当前的产品。
对于新产品、他们需要将器件输出驱动电流增加到+/-72mA。
因此、它们将连接 同一芯片的3通道输出 来增加输出电流。 此外、它们还将同一逆变器的3通道输入连接在一起。

下面是我的问题。

问题1: 我认为输出驱动电流增加的这种方式没有问题、因为这是器件 CMOS 工艺。 我的理解是否正确?
问题2. 您是否有任何文档描述了如何如上所述增加输出驱动电流?  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。