This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:开关特性选择

Guru**** 2391845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1201257/txb0304-switching-characteristics-selection

器件型号:TXB0304

您好!

我的客户设计 VCCA 和 VCCB 都是1.8V。 如果他们想要评估/限定延迟时间、应参考哪一行?

BTW、CL 平均布线长度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更高的电压可实现更高的速度。 使用具有最大匹配最小电压的一行。

    CL 是负载电容。