This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV163A:应用手册

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV163A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1201140/sn74lv163a-application-notes

器件型号:SN74LV163A

大家好、

 SN74LV163A 的数据表 指出 可将其级联至 N 位二进制计数器、但并未显示具体的操作方法。  我们是否有与此应用相关的应用手册或指南?

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    数据表简要说明了如何实现这一目标:

    以下时序图显示了这些信号如何相互作用:

    假设采用2个器件菊花链(器件1计数最低有效位、器件2 计数 最高有效位)、则 器件1的 RCO 输出可以连接到器件2的 ENT 输入、并且可以共享时钟输入。 当器件1计数16次时(从15次计数到0、以上突出显示)、器件2将仅计数一次、这意味着器件2的每个16次计数都仅为单个计数。

    通过这种方式、可以以菊花链方式连接许多器件。