This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:SN74AXC4T774BQBR,A1、A2、A3、A4四个通道是否SPI信号顺序是否可以调整?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1201039/sn74axc4t774-sn74axc4t774bqbr-a1-a2-a3-a4-spi

器件型号:SN74AXC4T774

您好、,团队

SN74AXC4T774BQBR,A1、A2、A3、A4 四个通道是否SPI信号顺序是否可以调整?
规格书中没有说明,但是看其他项目使用的都和规格书中信号顺序一样,目前走线有交叉需要调整下信号顺序,谢谢!μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    四个通道是独立且相同的。 哪个通道用于哪个 SPI 信号无关紧要。