This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:针对 TXB0104QPWRQ1的 OE 引脚上拉建议。

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1200967/txb0104-q1-oe-pin-pull-up-recommendation-for-txb0104qpwrq1

器件型号:TXB0104-Q1

您好!

我要将 OE 引脚持续上拉至 VCC。

 建议的上拉电阻值是多少?

谢谢。

Gaurav I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于高阻抗 CMOS 输入、这无关紧要。 使用0 Ω。