This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0302:灌电流能力要求

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1200815/txb0302-sink-current-capability-requirement

器件型号:TXB0302

大家好、

我对 TXB0302数据表有疑问。

我认为图2描述了外部推挽的所需输入驱动电流要求。

(2)提到 VD 是外部驱动器的电源电压。

但我认为 VD 与输入驱动电流要求无关。

另一方面、在 SCEA043图4中、 VD 包含在 IIN 与 VIN 曲线中、但这确实会让我感到困惑。

您能否详细说明输入灌电流驱动电流能力要求?

此致、

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 和外部驱动器的电源电压相同;VCC = VD。

    直线右端与 X 轴相交的点应标记为"VD"或"VCC"。

    kΩ 1k Ω 电阻器被驱动至 GND 或 VCC、因此标签"VCC"实际上更正确。