This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:TXU0104PWR 25MHz/100Mhz 时钟转换

Guru**** 2502425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1200218/txu0104-txu0104pwr-25mhz-100mhz-clock-translation

器件型号:TXU0104
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

我们正在使用 TXU0104PWR 进行3.3V 至1.2V 的转换。

附加的波形显示了转换器的输入(黄色波形)和输出(绿色波形)。

输出绿色波形不在0V 至1.2V 范围内摆动、而在0.35V 至1.2V 范围内摆动。 它高于输入器件的 VIH。

当我们将3.3V 100Mhz 时钟连接到转换器的输入端时、我们可以在转换器的输出端得到稳定的0V 线路。

当我们将3.3V 32kHz 时钟连接到转换器的输入端时、我们在转换器的输出端得到了完美的0至1.2V 32kHz 时钟。

有人能确认我们是否可以将这种转换器用于25MHz 和100Mhz 数据/时钟信号?

此外、请确认我们为什么会看到25MHz 信号在0.35V 而不是0V 时的低摆幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些波形不能正确:蓝色波形在黄色波形之前开始上升或下降。 TXU 无法预见未来。

    请展示您的测试电路的完整原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交换黄色波形(P&N)。 您可以看到黄色的接地端位于高侧。 从 A 到 B 将有接近20ns 的 TPD 传播延迟、因此您可以看到该波形。

    连接转换器电路图页。

    e2e.ti.com/.../TranslatorCircuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    请注意、0.35V 的 VOL 用于3.3V 至1.2V 的转换、这与数据表的第7.5节类似。 如果0.35V 的 VOL 无法用于您的应用、请尝试 更低的 IOL 或帮助阐明用于通信的信号类型和 VOL 要求、以帮助提供更好的建议、因为推挽应用的 VOL 通常大于0V。

    此外、如数据表第7.6节所述、TXU 器件的额定5.5V 转换频率为100MHz。

    对于1.2V 的情况、100MHz 是不可行的、因此建议使用 SN74AXC4T245。 我还使用 AXC EVM 验证了您的3.3V<->1.2V 转换、以实现高达120MHz 的频率、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有运行速度为3Mbps 的 UART 接口、但是我们有运行速度为100Mhz 的时钟要从3.3V 转换为1.2V。

    您认为 SN74AXCT245可以正常工作吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    是的、AXC 器件 可 在 UART 接口以3Mbps 和100MHz 3.3V 至1.2V 的速率运行时正常工作。

    注意外部组件  ,例如大于30千欧的上拉电阻以及任何过大的负载,谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不需要上拉、也没有连接任何上拉。  

    您是否有适用于 AXC 的1.2V IBIS 模型? 我只看到0.7V 和1.8V 型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    请参阅 SN74AVC4T774:SN74AXC4T774 ibis 型号支持1.2Vcc、谢谢。

    此致、

    迈克尔.