This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G373:当 D 锁存器用作透明锁存器时、缓冲器之间的区别是什么

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1228476/sn74lvc1g373-when-d-latch-is-used-as-a-transparent-latch-what-is-the-difference-between-a-buffer

器件型号:SN74LVC1G373

D 锁存器的 LE 功能、我就会开启它

它似乎与1G125相同、您可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;"透明"意味着输入直接影响输出、就像一个缓冲器一样。

    当您从表1中删除 LE = LOW 条目时、它与"125: