This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E-Q1:OE 最大输入电源

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1229336/txs0104e-q1-oe-max-input-supply

器件型号:TXS0104E-Q1

大家好、

我支持一名工程师使用此转换器进行设计、我有一个关于 OE 引脚的问题。  

在数据表中、它注意到 OE 以 VCCA 为基准(VCCA 具有1.65V 至3.6V 的工作范围)。 表6.3还注意到输出使能引脚能够支持高达5.5V (最大值)的电压。 这是否正确、OE 引脚可以看到比 VCCA 更高的电压?

在我的客户用例中、他们的 VCCA 连接到1.8V、但 OE 信号为3.3V。

谢谢。

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、OE 具有过压容限。

    参考 VCCA 只是意味着开关阈值接近 VCCA/2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens -很好,谢谢确认。  

    我不确定 OE 是否也会受到与 VCCA 相同的电源限制。  

    谢谢。  

    日文