This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC244:热阻值

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1225687/sn74ac244-thermal-resistance-values

器件型号:SN74AC244
主题中讨论的其他器件:SN74HC153

我是一名机械工程师、对一些电路板进行热分析。
有一些我在器件数据表中找不到的热特性。

是否记录了部件 SN74AC244DW 的以下热阻值?
  结至外壳
  -结至电路板
  机箱到板

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Mauricio、

    我将提交一些有关此信息(以及 SN74HC153)的票证。 当这返回时、我将向您提供最新信息。 这大约需要2-3个星期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    请参阅下面的、  

    AC244:  

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 79.9.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 45.3.
    结果-θ JB (标准数据表值) 48.5.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 19.8.
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 48.0
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    HC153:  

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 118.6.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 80.1.
    结果-θ JB (标准数据表值) 76.7.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 42.4.
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 76.5.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用