This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:VOH -最大值和最小值

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1229493/txs0108e-voh---maximum-and-minimum-values

器件型号:TXS0108E

您好!

我们在设计中使用了 TXS0108EPWR、并注意到数据表中仅提到了 A 端口和 B 端口的 VOH 典型值。 您能否向我们提供这些 VOH 值的最小值和最大值?

此致、

Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    遗憾的是、我们未指定该器件的最小值和最大值、因为在此情况下、我们本可以将其包含在内。

    此致、

    迈克尔.