This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:通道间偏斜

Guru**** 2526310 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158, SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1229841/sn74avc16t245-channel-to-channel-skew

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件:TVP5158

我们需要将 TI TVP5158视频解码器的+3.3V 输出电压转换为+1.8V、以匹配 FPGA I/O  10位数据在 TI TVP5158的时钟输出为108MHz。

我想使用 SN74AVC16T245转换10个数据位+时钟。 我有4个问题

  1. VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V 的时序是:TPLH (min)= tphl (min)    = 0.5ns、TPLH (max)= tphl (max)= 7.4ns (B 到 A)。  但通道间偏差是多少?
  2. 两组8的通道间偏差是否相同?  例如、1B1至1A1的偏差与2B1和2A1之间的偏差相同
  3. 产品说明书指出、1.8V 至3.3V 转换的最大数据速率为380Mbps。  这是针对单个信道的吗?
  4.  什么是我们的时钟 CPD(A)和 CPD(B)@108 MHz,我们的数据是54 MHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请给一些时间和合适的工程师来帮助澄清您的疑虑、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    1.所有转换器的通道间偏差通常小于1ns。  注意:对于 VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V、  TPLH (max)= tphl (max)=  4.4ns (B 至 A)。 它不是7.4ns。  

    2.请参阅本 常见问题解答。 此处概述了基于技术的典型最大偏斜。 AVC 器件是 CMOS

    3. 是的,这适用于单个通道。

    4.这不是 d/s 的规格 请帮助参考该 Cpd 计算应用手册。 公式见第7和8页。  

    此致!

    Swathi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于无法计算器件的功耗、问题未解决。 我非常熟悉经典 Cpd 计算应用手册和计算 Cpd 的部分。 我希望 TI 可以分享一些特征评定数据。 我将关闭案例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请帮助参阅 本常见问题解答。 这 是一种 Excel 计算器、您可以快速插入用于计算功率耗散的值。

    此致!

    Swathi.