This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245-Q1:输出上升时间是多少?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1229972/sn74axc8t245-q1-what-is-the-output-rise-time

器件型号:SN74AXC8T245-Q1

您好、 从1.8V 转换到3.3V 时、SN74AXC8T245-Q1的输出上升时间是多少?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [FAQ]逻辑器件的输出转换率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您回复我的帖子和文档以计算上升时间。  

    让我来看看你:

    ROL = 0.7V/12mA = 58.3欧姆

    ROH =(3 - 2.3) V / 12mA = 58.3欧姆

    TLH = THL (最大值)= 58.3 x 50pF x 2 = 5.83ns。

    明白了。 但这时 VCCA 和 VCCB 电压相同、即3V。

    当 VCCA 为1.8、VCCB 为3.3时情况如何?

    我是否应该参考数据表中的6.11?

    非常感谢。

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传播延迟具有不同的特性。

    对于转换器、只需使用输出端的电源电压。