This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:在 A 和 B 处于相同电压电平时运行

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1230154/lsf0204-operates-when-a-and-b-are-at-the-same-voltage-level

器件型号:LSF0204

您好、TI 团队。

如果 LSF0204的 A (1.8V、3.3V)和 B (=A)信号处于同一电平、则运行中会出现哪种问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基准电压必须不同(请参阅第10.2.1.1.1节)。

    对信号电压没有限制、除了信号电压不得低于 Vref_A