This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:当 FPGA 具有内部上拉电阻时关于外部上拉和下拉

Guru**** 2767225 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXB0108, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1229568/txb0108-about-external-pullup-and-pulldown-when-an-fpga-has-internal-pullup-resistance

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXU0304、TXU0104 、TXU0204

您好!

在两种情况下、连接到 TXB0108的 Ax 的器件的初始电压必须设置为高电平和低电平。
kΩ、一个15k Ω 至30k Ω 的 kΩ 上拉电阻器被连接到 FPGA。

1.当它是高电平时。
1.1.如下图所示、电路是否正常?
1.2.哪个电阻值更适合 A 和 B:100 kΩ、NC 或 X kΩ(请告诉我您的建议值)?

2.当它是高电平时。
2.1.如下图所示、电路是否正常?
2.2.哪个电阻值更适合 A 和 B:100 kΩ、NC 或 X kΩ(请告诉我您的建议值)?

3.在设备上电后向 OE 施加1.8V 电压是否正确?

此致、

Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了支持双向信号、TXB 的输出具有极低的驱动强度。 kΩ、它们不允许上拉/下拉电阻器大于50k Ω。

    将 FPGA 的内部上拉电阻用于 TXB 是不可能的。

    对于单向信号、请使用单向转换器、如 TXU0104/TXU0204/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens-San:

    感谢您的答复。

    我了解。

    我再作确认。

    我在下面的理解是否正确?

    1.何时 使用 TXB 系列 FPGA 内部上拉电阻器 这么做 可用作偶数运算放大器 是双向的 信号。

    2.何时 未使用 TXB 系列 FPGA 内部上拉电阻器 电流 可用作偶数运算放大器 单向 信号。

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 (只有上拉/下拉的价值很重要。)