This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T17:SN74AUP1T17的原理图审阅

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T17, SN74LVC1G17, TLV3201, TLV9030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1230892/sn74aup1t17-schematic-review-of-sn74aup1t17

器件型号:SN74AUP1T17
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17TLV3201TLV9030

尊敬的团队:

请帮助查看以下设计并添加注释。 谢谢。

施密特触发

输入电压摆幅为3.6V 至1.2V。 当输入电压低于1.2V 时、SN74AUP1T17DCKR 无法识别该电压。 请帮助查看和注释 Hot for Improve、以确保 UB4可以正确识别和输出电压。 谢谢。

 

UB4.

  • 电源电压:3.3V
  • 原始输入电压为5V 至1.2V、并将通过 Q8钳位到3.6V 至1.2V

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SN74AUP1T17、1.2V 高于 VT+、因此确保将其解释为高电平。

    您需要使用 SN74LVC1G17等5V 器件(具有5V 电源)、以使1.2V 低于 VT−。
    或者、使用基准电压约为3.1V 的比较器;TLV3201速度快、具有内置迟滞、TLV9030/1支持5V 输入。