This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:无法驱动至低电平

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXU0202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1230852/lsf0102-unable-to-be-driven-to-low-level

器件型号:LSF0102

您好、TI 团队:

在我的应用程序中、我使用 LSF0102来转换 UART 的电平。

在使用过程中、发现 UART 主机无法将 A2的 TX 信号驱动至低电平(约600mV)。  

UART 器件无法获取主机发送的数据。

我已经尝试移除外部上拉电阻器(R310、R311)、但无效。

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Peiwu、

    UART 信号通常是固定方向的(并不是每个通道真正的双向)、因此不建议将 LSF0102用于您的应用。  

    建议切换到其他电平转换器、例如 专为 UART 接口设计的 TXU0202、并且与该器件引脚相同、同时提供更高的信号完整性。  

    此致、

    插孔