Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXU0202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0102 您好、TI 团队:
在我的应用程序中、我使用 LSF0102来转换 UART 的电平。
在使用过程中、发现 UART 主机无法将 A2的 TX 信号驱动至低电平(约600mV)。
UART 器件无法获取主机发送的数据。
我已经尝试移除外部上拉电阻器(R310、R311)、但无效。
你有什么建议吗?