This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC138:SN74HC138D 与 SN74HC138DR

Guru**** 2519020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1230688/sn74hc138-sn74hc138d-vs-sn74hc138dr

器件型号:SN74HC138

早上好!

 几天前、我收到了一个 PDN ( 20230420004.3 )、这些器件用于一些小型封装变得越来越过时的德州仪器 P/N、例如 P/N  SN74HC138D。

P/N 的直接替代 SN74HC138D 似乎是 P/N SN74HC138DR ,它有一个 2500卷带包装 热性能。

起初,我认为这是唯一的区别(从 特性 封装添加到 卷带包装 封装)、但我看到端子板也不同。

P/N SN74HC138D 具有的端子板 NiPdAu 但是 SN74HC138DR 具有的端子板 镍钯金|Sn. 。 是这样吗?

我还见过 P/NS  SN74HC138DRG4  SN74HC138DRE4  具有与相同的 端子板  SN74HC138D (NiPdAu)

拥有更多的库存和更短的交货周期 。  

提前感谢您提供信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "SN | NiPdAu "是指存在多个使用不同铅涂层的制造工厂、无论是 Sn 还是 NiPdAu。 当您订购这样的器件时、您无法控制得到哪一个。

    如果您订购 G4、则总是得到 NiPdAu。 (没有其他区别。)

    目前、SN74HC138DR 的库存量要大得多:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即 P/N  SN74HC138D  和  SN74HC138DRG4  100% FFF?

    再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。