This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:SN74AXC4T774偏斜(通道之间和器件之间)

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1230064/sn74axc4t774-sn74axc4t774-skew-between-channels-and-between-devices

器件型号:SN74AXC4T774

您好!

我正在使用  SN74AXC4T774PWR 来转换 SPI 线路的电压电平(3.3V 至1.5V)。

我想问一下  通道之间的偏差和器件之间的偏差是多少?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roee:

    感谢您的联系。 我们通常不要求通道间偏移和器件间偏移。 但是、我们保证 通道间偏差为≤1ns。

    我们不能保证任何器件间偏移、但如果它们是来自同一批次、则通常还应限制在1ns 的器件间偏移。

    如需更多信息、请参阅此 常见问题解答

    此致、

    Josh