This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G32:SN74AHC1G32DCK

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1230383/sn74ahc1g32-sn74ahc1g32dck

器件型号:SN74AHC1G32

请告知 PN:  SN74AHC1G32DCK 何时停产以及替代 PN 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AHC1G32DCKR 或 SN74AHC1G32DCKRG4 (大卷带)、SN74AHC1G32DCKTG4 (小卷带)。 芯片本身不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的回答对我的问题没有真正的帮助。

     SN74AHC1G32DCK 何时停产?  另外、在您的建议替代产品上、它们没有一些运行差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maria:

    何时  SN74AHC1G32DCK 过时?  [/报价]

    此器件已经淘汰。  您在哪里可以看到此信息。  

    您建议的替代选项是否有一些操作差异?

    所列出的3款器件无运行差异。 有关 G4后缀的更多信息、请参阅此处: 为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那我们无法订购 PN 的原因是:  SN74AHC1G32DCK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maria:

    下面是此器件的可订购器件型号。  

     回到克莱门斯的答案。 所有3个器件在功能上都相同、"R"和"T"指的是大卷带或小卷带。 上述"G4"在本常见问题解答中进行了说明: 为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的文档需要准确...

    是否可以订购 PN:  如图所示不带任何其他后缀的 SN74AHC1G32DCK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然不是。

    包含封装信息的最早的数据表修订版本是2005年2月25日的版本 L。 即使在那时、所有器件型号都有表示卷带尺寸的字母。

    理论上、SN74AHC1G32DCK 可能更早销售。 但没有后面的信将表示装运在一个管中,据我所知,这不是 SC70。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maria:

    似乎是  SN74AHC1G32DCK "T"  该器件之前是可订购器件型号、但最近我们已停止提供小卷带。  

     不应将不带任何后缀的 SN74AHC1G32DCK 作为可订购的器件号。