This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126-Q1:缓冲器73MHz 信号之后的[Harman]信号完整性

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A-Q1, SN74LVC2G125-Q1, 2N7001T-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1231273/sn74lvc1g126-q1-harman-signal-integrity-after-buffer-73mhz-signal

器件型号:SN74LVC1G126-Q1
主题中讨论的其他器件:2N7001T-Q1、SN74LVC125A-Q1 、SN74LVC2G125-Q1

尊敬的逻辑器件朋友:

Harman 对缓冲器的速度存在挑战。

Harman 在73MHz 时将从3.3V 电平向下转换为1.8V 电平

缓冲区之前:

缓冲后:

我认为这个信号可能合理。

我不知道负载的相关信息。

Harman 需要改善这里的信号完整性。

我可以考虑将缓冲器直接放置到负载可以提高吗?

您能仔细核对一下吗

我还想在这里使用2N7001T-Q1来改善信号完整性-您还可以在这里查看一下吗?

还有其他想法吗?

感谢您的支持。

Br

Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在1.8V 电压下、2N7001T-Q1的驱动强度(8mA)实际上比 LVC (4mA)要高。

    或者、使用多个并联 LVC 输出(SN74LVC2G125-Q1、SN74LVC125A-Q1)。