This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:SN74AVC8T245用于转换 RGMII 的信号电平。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1231390/sn74avc8t245-sn74avc8t245-is-use-to-convert-the-signal-level-of-rgmii

器件型号:SN74AVC8T245

您好!  

就以下文档而言、似乎可以使用 SN74AVC8T245转换 RGMII 的信号电平。

https://www.ti.com/lit/ml/scea118/scea118.pdf

我目前正在考虑将不同电源的1.8V 电压连接到 VCCA 和 VCCB。 我担心使用 SN74AVC8T245转换 RGMII 的 CLK、CTL 和数据电平时的偏斜。 请告诉我、您是否具有使用定制电路板转换 RGMII 信号的跟踪记录。

谢谢。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    目前、TI 没有任何兼容 RGMII 的电压转换器。 我们已经看到 RGMII 使用 AVC 和 AXC、因为这些转换器比其他转换器系列具有更低的传播延迟和偏斜值。 应用手册仅建议使用 AVC/AXC、但不保证其满足所需的时序参数

    我建议将 AVC 组装到 MAC/PHY 测试板上、查看此器件是否满足 RGMII 所需时序。  

    此致、

    Josh