This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:外部上拉

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1231845/txs0104e-external-pull-up

器件型号:TXS0104E

大家好、

B 侧上的外部上拉电阻为4.7K。 从 B 向 A 传输高电压时、B 为高电平、但 A 仍然保持低电平。 在移除4.7K 时、此转换是可以的。 您能解释一下为什么外部上拉电阻会影响性能吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关;它不能将 I/O 驱动到低电平。

    请显示示波器轨迹。