This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A-Q1:OE 上拉电阻器的最小值和灌电流能力范围

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1231649/sn74lvc125a-q1-the-minimum-value-of-the-oe-pull-up-resistor-and-the-range-of-the-current-sinking-capability

器件型号:SN74LVC125A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC125A

您好!

OE 上拉电阻器由  SN74LVC125A OE 端口灌电流决定、请分享灌电流的最大值或典型上拉电阻器值。

当最大灌电流为10uA 时、上拉源电压为3.3V、,上拉电阻不应小于3.3V/10uA=330k Ω?Ω、右侧 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA 值由漏电流 kΩ;您不希望电压超过 VIH 阈值、因此电阻器上的压降不应超过0.5V、因此0.5V / 10 μ A = 50 μ A。

    最小值取决于驱动/OE 信号的任何其他器件的驱动强度。 (但是、只有当您需要非常快速地切换时才需要一个较小的电阻器。)

    实际上、每个人都使用10 kΩ。