This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:可驱动多少个器件?

Guru**** 2385240 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G34, SN74AUC34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1231648/sn74axc4t774-how-many-device-can-be-drive

器件型号:SN74AXC4T774
主题中讨论的其他器件:SN74AUC34、SN74AUC2G34

您好!

我想使用  SN74AXC4T774PW 来驱动许多 SPI 器件。  

可以驱动多少个设备?

系统规格:

1:电平位移3.3V=> 1.2V

2:使用多个 SPE_CS 引脚来选择每个芯片

3:MCU_SPI_CLK、MCU_SPI_DO 连接到多个芯片并联

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动器的输出阻抗、布线电阻和布线电容以及器件形成低通滤波器、可限制上升/下降沿的速度。 (请参阅 [FAQ]逻辑器件的输出转换率是多少?)

    如果对这些值进行估算、则可以将其与 SPI 器件的输入上升/下降速率要求以及想要使用的频率进行比较。

    如果有疑问、您可以插入更多缓冲器(对于1.2V、请使用 AUC 逻辑系列、例如、SN74AUC2G34、SN74AUC34)。