This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC273-Q1:这2个器件型号的 ESD 等级

Guru**** 2503215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1231993/sn74hc273-q1-esd-rating-for-these-2-part-number

器件型号:SN74HC273-Q1
您好! 
您能否提供以下这些器件的 ESD 等级? 我们无法在数据表中找到。

1. SN74HC273QDWGR4Q1
2. CD74HC138M96

谢谢你。

此致、
Ganesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    Unknown 说:
    1.  SN74HC273QDWGR4Q1
    [/报价]

    CDM:不可用
    HBM:3kV

    Unknown 说:
    CD74HC138M96

    CDM:1500V
    HBM:4kV

    [/quote]