This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:请求数据表

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1231968/lsf0101-request-for-datasheet

器件型号:LSF0101
主题中讨论的其他器件:LSF0108

大家好、

我无法 在 TI 网站上找到器件 LSF0101DRYR 的数据表。

TI 网站显示如下所示的错误。

请帮助我获取数据表。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我们找不到此页面

404错误

请尝试再次搜索或使用下面的链接查找您要查找的内容。

转到主页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我们目前正在努力解决这一问题。

    不过、您也可以使用 LSF0108数据表、因为它们具有不同通道数的相同规格。

    此致、

    迈克尔.