This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4093B:逻辑论坛

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4093B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1231341/cd4093b-logic-forum

器件型号:CD4093B

您好!

我无法正确设置 CD4093初始状态。 我使用 CD4093B 来实现电池切断和锁存功能。 请参阅下面的原理图。

然而,当我测试电路时,启动后(在 Vin=10V ),我没有得到我所期望的结果(最初 S=1、R=0、Q=0 ;当 C1完成充电 S=1、R=1、F/F 状态不变, Q 保持0 )。 得到的是 Q=1。

我检查启动波形、没有什么问题、见下面捕获的波形。

我很沮丧。 请提供帮助。

非常感谢。

曹昌  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chang:

    我需要更多的信息才能真正确定问题是什么。 例如 Q1集电极引脚的信号。  

    不过、我最好的猜测是输入电压降至二极管击穿电压(7.5V)以下。 这可能是由于二极管甚至晶体管的容差造成的。 因为 VBE 大约为0.6V。  

    Q = 1的唯一方式是 S = 0。 仅当 Q1开启时、S=0、我就是这样得出这个结论的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert:  

    Q1集电极电压为0.24V、通过仪表测量。 但我注意到、如果我放大时间/电压标度、波形会有一些异常。 我认为这是由齐纳的行为以及按下电源按钮的弹跳引起的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该测试在 Vin=10V 下、最大过冲为1.8V。

    根据数据表、VH 仅为1.2V、因此我无法对其进行测试。 因为当我按下电源按钮时,电路出现"1"--"0"--1"--"0"..."按钮弹动,电路在完成启动时已经发生故障锁存。

    我能否在 CD4093B 上添加去除回弹功能、例如 CAP?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划 添加另一个晶体管反相器以重塑齐纳输出(不要将 CD4093B 一个 NAND 用作反相器)。 将 PIN6充电电阻器从10K 更改为100K (增加充电时间常数以减少  由电源开关抖动引起的过冲。

    如果仍然不好、是否有任何 NAND (或 NOR)芯片具有常规 VH=0.7VCC? 我想 CD4093B 具有迟滞功能、因此 Vin (min)很低

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    今天是一个美国节日,所以响应会有一个延迟。 我们的团队将对此进行研究并在明天作出回应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert:

    解决问题。

    1. PIN6充电电阻从10K 变为100K、过冲变小。

    添加另一个晶体管以重新成形齐纳输出。 不过、我无法使用晶体管作为逆变器、然后再次使用1个与非门反相器。 必须将晶体管用作同极性输出并直接连接至 CD4096引脚1。 可能是转换时间导致了问题。

    谢谢。