This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT11:我能否获得 CD74HCT11MT 的直接插入/替代版本

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV11A, CD74HCT11, SN74HCS11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1232034/cd74hct11-can-i-get-the-drop-in-alternate-for-cd74hct11mt

器件型号:CD74HCT11
主题中讨论的其他器件:SN74LV11A、、 SN74HCS11

 

我能否为 CD74HCT11MT 获得 P2P 下一代插件/替代产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有相同电气特性的替代产品。

    CD74HCT11具有 TTL 兼容输入。 如果不需要此特性、则有 SN74HCS11 (具有施密特触发输入)或 SN74LV11A。