This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:器件裸片更改

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1230847/txs0108e-die-change-of-device

器件型号:TXS0108E

大家好、我目前正在协助 Jesse 解决  SD 卡问题。  

我们已经取得了一些进展。

我们正在测试的电路板版本在50MHz 时钟速率下存在 SD 通信问题。

 对于"功能"版本、最新版本未对 SD 连接进行任何更改。

为此、我们已在 SD 接口上验证了以下各项:

  • 布线长度
  • 电路板层叠
  • 布线宽度、
  • ESD 二极管类型(设计时与安装时不同、以排除组装选项)

找到的功能 功能版本和非功能版本之间的差异。

我们怀疑总线上存在时序问题、通过向 TXS0108喷洒冷喷剂或多或少地证实了这一点、Linux 中会识别 SD 卡、但仍会报告错误。

移除 SD 上拉电阻器、将33E 系列电阻器替换为0E  会对性能产生积极影响、SD 接口运行稳定。

作为一项测试、我们已将 TXS0108E 从第一版的功能板移到第二版的"非功能"板(具有33E 串联电阻和上拉电阻)、看、SD 接口完全正常工作!

问题1. :最近芯片是否发生了变化? 这可能是导致该行为的原因。

"工作"TSX 具有以下标记:YF08E、84KG4D27K

"有故障"TXS 具有以下标记:YF08E、2BKG4 C9SY

问题2. : 我们在使用50MHz 时使用的器件是否超出了规范,而且我们是否"幸运"在前一个主板版本中使用?

如数据表的图6所示、当 VCCA = 1V8且 VCCB = 3V3时、最小脉冲宽度为16.7ns、最高频率为30MHz

此致 Arne Maathuis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器迹线将显示该波形是否可行。

    数据表的第6.7节规定了最大数据速率为60Mbps = 30MHz (并且仅在不使用开漏信号时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答、这确认了第二个问题、我假设 下数据表第一页中提到的110Mbps (推挽) 特性 是错误、因为数据表中的其他任何地方都没有提及该值。

    但是、关于裸片变化的第一个问题仍然没有得到解答。 您是否有可能回答这个问题? 这可能是 2批电路板上出现的行为的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TXS0108E 上最近没有裸片更改。 芯片上的标记表示 LTC (批次追踪代码)。 它用于 TI 内部跟踪每个器件的批次。  如果问题取决于部件而不是取决于板、请按照 TI 客户退货流程 检查清单 进行后续步骤。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 此致 Arne Maathuis