This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0101:EVM 上没有用于 VCCB 的电容器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0101, TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1231683/txb0101-no-cap-for-vccb-is-placed-on-evm

器件型号:TXB0101
主题中讨论的其他器件: TXS0101

您好、团队成员:

TXB0101和 TXS0101是相似的器件、应在 VCCA 和 VCCB 上放置旁路电容器。 但旁路电容器放置在 TXS0101EVM 上、而不是放置在 TXB0101EVM 上。

TXB0101原理图是否错误?  

此致、
Koyo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koyo、您好!

    TXB EVM 原理图似乎出错、其中切换了 VCCB 和输入 A。

    如果您看一下 TXS 和 TXU EVM 的板布局、会发现 VCCB (引脚6)有一个旁路电容器。 很抱歉让人感到困惑。

    此致、

    Josh