This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我想获取 SN75ALS174DWR 的数据表

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS174A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1227379/i-would-like-a-datasheet-for-the-sn75als174dwr

主题中讨论的其他器件:SN75ALS174A

我想获取 SN75ALS174DWR 的数据表
我需要一份数据表、因为它没有显示在 TI-Web 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SN75ALS174A (具有不同的引脚排列;请参阅 此帖子)的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要对 SN75ALS174DWR 进行客户产品注册。 我想获取 SN75ALS174DWR 的数据表。

    TI 已宣布 SN75ALS174DW 将停产、而 SN75ALS174DWR 将注册。
    客户在接收上述通信时需要提供此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takasugi-San,

    数据表目前正在 创建、很快将发布。 应该很快就会在 TI.com 上发布-希望在接下来的两周内。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况发生已经两周了、但在那之后呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takasugi-San:

    很抱歉耽误了我的时间-数据表几乎已经定稿-我想在一周结束前出版,但到下周开始可能还没有上线。  

     此致!

    帕克·道德森