This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC540A:SN74LVC540A.cir 文件

Guru**** 2504085 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC540A, SN74LV540A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1231086/sn74lvc540a-sn74lvc540a-cir-file

器件型号:SN74LVC540A
主题中讨论的其他器件: SN74LV540A

您好支持成员

我从 TI 主页下载了 SN74LVC540A.cir。
从.cir 生成了.lib。
我从.lib 生成了.olb、并尝试运行电路仿真。

同样、对 SN74LV540A.cir 进行了仿真、没有问题。
SN74LVC540A.cir 显示以下错误消息。

错误(ORPSIM-16551):加载器件模型时浮点计算失败。
解决方案:1.

请告诉我如何解决该问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是我们的某些 PSPCE 文件的一个已知问题。 请允许我为您提供更新信息、我们应该能够为您提供更新的文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间、我认为下面的电路文件现在应该修改一下。 如果您仍然遇到任何问题、请告诉我。 我将着手将此固定文件上传到产品文件夹。  

    e2e.ti.com/.../SN74LVC540A.cir