This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74ACT16245:74ACT 系列替代

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: 74ACT16245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1233056/74act16245-74act-series-alternates

器件型号:74ACT16245

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

我有5个74ACT 系列器件型号来自旧设计、似乎已过时。  我最好是寻找完全相同的替换产品、型号和功能、以最大程度地减少重新设计。  如果没有适合、形状和功能完全相同的替代产品、则最接近的功能完全相同的器件是可以接受的。  我要更换的部件为:

74ACTQ16244SSC
74ACTQ240QSC
74ACTQ16245SSC
74ACT16245DL
74ACTQ04SC

非常感谢任何帮助。

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    所有这些都可以使用我们的 TI 交叉参考工具找到。

    74ACTQ16244SSC:74ACT16244DLR  (P2P)

    74ACTQ240QSC: SN74HCT240DWR (相同的 func)

    74ACTQ16245SSC:74ACT16245  (P2P)

    74ACT16245DL:74ACT16245   (P2P)

    74ACTQ04SC:SN74ACT04DR  (P2P)