This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT221:引脚3上的上拉电阻器

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1233320/cd74hct221-pull-up-resistor-on-pin-3

器件型号:CD74HCT221

您好、E2E 专家!

你好。

我使用的引脚3连接到 Vcc、没有上拉、工作正常。 但是、当时我问自己是否必须使用上拉电阻器、但在数据表中无法找到相关信息。

是否必须使用上拉电阻器将 CD74HCT221M 的引脚3 (R|)连接到 Vcc?

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;CMOS 输入具有非常高的阻抗、可以直接连接到 VCC