This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:简单的单端时钟缓冲器 CMOS 电平位移

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T17, SN74AXC1T45, SN74AUP1T34, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1233258/sn74lvc1g125-simple-single-ended-clock-buffer-cmos-level-shift

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1T34、SN74AXC1T45、、SN74AUP1T17

尊敬的 TI 团队:

我们需要一个简单的缓冲器/转接驱动器、用于从2.5V 电平转换到3.3V 的125MHz CMOS 时钟。

专用(零延迟)时钟缓冲器始终具有多个通道。

对于简单的信号缓冲器、我不确定抖动性能。 传播延迟不受限制、但应保持相等、并针对上升沿和下降沿保持平衡。

双电压解决方案是  SN74AUP1T34  或  SN74AXC1T45。

使用单个电压缓冲器可以显著简化布局/放置、如果提供3.3V VIH 最小值、则电压为2V。

我们是否还可以使用简单的  SN74LVC1G125  ?

感谢您的检查和任何建议。

此致、

伯恩德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、2.5V 对于3.3V 的 LVC 来说已经足够高了。但实际开关阈值接近 VCC/2、因此上升沿和下降沿的传播延迟不会是对称的。 (有些单电源器件具有较低的输入开关阈值、例如 SN74AUP1T17、但其阈值将低于2.5V 信号的中间值。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clemens。 我们将使用这种缓冲器类型进行测试、查看时钟接收器的对称性是否合适。