This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GX04:XTAL 缓冲器

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GX04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1233058/sn74lvc1gx04-xtal-buffer

器件型号:SN74LVC1GX04

您好~。

我需要使用一个 XTAL 将时钟传递到两个 IC。

因此、我 找到了 SN74LVC1GX04、如下所示。

 

VCC = 3.3V

XTAL 频率:25MHz

我可以确认 SN74LVC1GX04的放大器的增益降至25MHz。

在这种情况下、 可以正常保证25MHz 的输出吗?

谢谢你  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从理论上讲、任何高于0dB 的增益都是可以的。 因此、在25MHz 时为20dB、我希望它能起作用。

    在实践中、振荡器电路是一个模拟电路并且取决于所有组件的特性。 使用实际电路进行测试;有关可能的修改、请参阅数据表的第9.2.1节。