This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:SN74GTL2014:B 端口输出的 Vol (最大)值

Guru**** 2512525 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1233017/sn74gtl2014-sn74gtl2014-vol-max-value-of-b-port-output

器件型号:SN74GTL2014

您好!

您能告诉我们在使用 IOL=10mA (Vcc=3V)时 SN74GTL2014 B 端口输出(* 1)的 Vol (最大)值。

当测试条件为 IOL=40mA (Vcc=3V)时、数据表中只有 VOL (max) 0.4V 的说明。

*1:将 DIR 引脚连接到 VCC。

谢谢。
Makoto.